This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:为什么网站上注明的备选器件(TL16C754C)与原始器件封装不兼容

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370819/tl16c754b-why-is-the-drop-in-alternate-noted-on-the-website-tl16c754c-incompatible-with-the-original-part-footprint

器件型号:TL16C754B
主题中讨论的其他器件:TL16C754C

工具与软件:

利用 TI 的网站寻找 TLC754B 的替代产品、TI 指出它将直接替代 TL16C754C

当我检查比较时:

比较产品(TI.com)

很明显、没有封装兼容性。

请说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lindsay:

    这在我们结束时看起来像是一个错误。 不确定"rop in"语句是可能已由后端系统自动附加的内容、还是有人可能出错、但我可以与我们的营销工程师交谈、看看我们是否可以解决此问题。  

    很抱歉耽误你的时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lindsay:

    您访问的网页已被更正。 再次对它可能导致的问题表示抱歉。

    -鲍比