This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31-Q1 EP:如何根据使用的通道数估算5V 电源的总输入电流

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372184/am26c31-ep-how-to-estimate-total-input-current-from-5v-supply-with-respect-to-number-of-channels-used

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:EP

工具与软件:

您好!  

当我们尝试使用 AM26C31-AM26C31将单端信号转换为差分信号并与 AM26C32-AM26C32 EP 结合使用时 EP、对于使用的通道数量、电源电流的要求是什么?

谢谢。

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件在最坏情况下的电源电流为3.2 mA、+ 15 mA = 18.2 mA。 通过总线的典型电流(由驱动器供电)为每通道具有100 Ω 端接的31 mA。 因此典型的总电流约为142 mA;计算时至少使用200 mA、以确保安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯...这是否意味着5V 电源的总电流要求将是更安全方面的142mA 和200mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有最坏情况下的总线电流规格(因为它取决于总线、而不是取决于芯片本身)。 典型电流与140 mA 有关;您必须对其应用安全因子。 (如果您使用不同的终端、电流也会改变。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    正如 Clemens 所指出的、线路驱动器是电流消耗最高的器件。 每个驱动器通常将在100欧姆负载(31mA)上输出3.1V 电压{4x 通道124mA 典型值)。 然后、您可以将每个数据表中的电源电流相加。  

    如果器件的输出和电阻器容差的变化稍大、则应假设裕度更高。  

    您还有其他问题吗?或者克莱门斯回答了所有问题吗?