This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:SN65HVD1782 VCC 输入纹波要求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371856/sn65hvd1782-sn65hvd1782-vcc-input-ripple-requirement

器件型号:SN65HVD1782

工具与软件:

大家好、

我计划使用输出5.2V 的直流/直流转换器为 SN65HVD1782供电、纹波可能为100mVpp

可以使用该直流/直流转换器为 RS485 VCC 供电吗? 数据表仅显示 VCC 范围为3.15V 至5.5V、您能帮助说明一下吗?

如果需要、纹波如何影响485性能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    应该没问题、这不会产生实际问题、因为电压仍应处于建议的工作额定值范围内、并且不会超过我们规定的绝对最大额定值。  

    我们没有确定器件纹波不良程度的规格、您应该能够在 Vcc 引脚附近添加一些电容器来尝试使纹波平滑到器件上。 如0.1uF 与1uF 电容器并联以及靠近器件 Vcc 引脚的10uF 电容器、应该会有所帮助。  

    -鲍比