This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:关于固件 UAS 的咨询

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371906/tusb9261demo-consultation-about-uas-of-firmware

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

工具与软件:

源代码 USB_chap9.c 中的第44和45行。 上面写着  

#define FORCE_USB2_UAS_DISABLE  1   
#define FORCE_USB3_UAS_DISABLE  1
变成0时的相位噪声。 我启用 UAS 功能。
但 UAS 比 BOT 慢、为什么呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    我不确定为什么会这样。   许多因素都会计入从 PC 测量的带宽中。 可能需要一些代码审查和协议分析器才能发现瓶颈。

    但是、TUSB9261固件按原样提供。  没有 软件支持资源可帮助修改 TUSB9261固件。

    此致、

    尼古拉斯