This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:DS91M040:未使用的输入引脚。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372083/ds91m040-ds91m040-unused-input-pins

器件型号:DS91M040

工具与软件:

如果该器件中的收发器未使用、是否可以将 DI 引脚保持未连接状态?

NRE 有一个300k 的上拉电阻(缺省情况下、接收器被禁用)

DE 具有300k 的下拉电 阻(默认为禁用发送器)

对于 DI -数据表中没有提到上拉或下拉。

如果禁用发送器、将 DI 保持未连接是否安全?

我在器件周围的空间非常小、因此希望最大程度地减少引脚上的电阻器等。

谢谢