This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB 3.2上行端口且仅 USB 2.0下行端口

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372792/tusb8042a-usb-3-2-upstream-port-and-only-usb-2-0-downstream-port

器件型号:TUSB8042A

工具与软件:

有关这些 USB 3.2集线器的问题。  

如果我的上行端口(如我的 PC)支持 USB 3.2、但连接下行的所有设备(如鼠标/键盘/拇指驱动器)都是 USB 2.0、上行 USB 3.2 SS 连接是否已禁用?  

集线器是否仅启用上行 USB 2.0端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2和 USB3是独立的总线、一个 PC 应该同时支持 USB2和 USB3。 因此、如果 USB3.2集线器连接到 USB3x PC、它将被识别为 USB2和 USB3集线器。 但如果只有 USB2.0器件连接到集线器下行端口、则数据将仅在 USB2总线上进行通信。

    谢谢

    大卫