This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:配置 x2链接

Guru**** 2525620 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372608/ds160pt801-configure-x2-links

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

早上好!

我想知道如何在只需要 x2链路时配置重定时器。 在以前版本的数据表中、宽度引脚上的1k 下拉电阻用于将链路宽度设置为4个 x2独立链路、但在最新版本中、该自举现在被保留、并且寄存器配置中没有对 x2链路的引用。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将其配置为一个 x8或两个 x4并仅使用前两个通道? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    DS160PT801没有针对 x2链路的编程支持、但可以将其配置为更大的链路宽度、然后按照您的建议仅使用所需的通道。 在一个器件内、1x8链路宽度是最直接的、不过如果您打算使用2x2分叉链路、可以使用2x4。

    此致!

    Evan Su