This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:Vcc 关闭时的流量

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372598/sn65hvd72-flow-while-vcc-is-off

器件型号:SN65HVD72

工具与软件:

大家好、

在客户系统中、可关闭 Vcc 以降低功耗。
当 Vcc 关闭时、电流从 A/B 端口流向 Vcc。

  • 这是预期行为吗?
  • 它们如何防止这种情况?
  • 这种电流是否对安全性没有问题?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    该 器件在 Vcc = 0V、DE = 0V、Vi =+12V 且 Vi =-7V (Vi 建议运行的最小/最大范围)的情况下额定运行、 可实现禁用驱动器的预期总线输入电流。 Vi 是任何总线端子(独立或共模)的输入电压。  数据表中的规格显示、应预期为75uA (+12V)和-40uA (-7V)。

    在计算 RS 至485总线的最大节点数时、必须考虑漏电流。 请参阅此应用的第2页、获取相关参考: RS 至485基础知识:如何计算单位负载以及(TI.com)上的最大节点数。  

    此致、Amy