This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412与 FPD link IV 的兼容性

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372668/tmuxhs4412-compatibility-of-tmuxhs4412-with-fpd-link-iv

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

尊敬的 Texas Instruments:
我写信询问集成 TMUXHS4412与 FPD Link IV 频率的兼容性。
提前感谢您的帮助。
此致、
塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳先生您好:

       FPD Link IV 数据速率为7.55Gbps、 TMUXHS4412的 带宽为13GHZ、它应具有足够的带宽来支持  FPD Link IV。

    此致

    布赖恩