This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:未提供 Vcc 时 USB I/O 端口行为

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371704/tusb211a-usb-i-o-port-behavior-when-vcc-is-not-supplied

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件:DXP

工具与软件:

大家好、

如果在 Vcc 未提供时一个 USB I/O 端口(DXP/DxM)有输入、则 另一个 USBI I/O 端口(DXP/DxM)将出现什么行为?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    如果未提供 VCC、则不会启用转接驱动器。 通过 DP/DM 通道的信号将不会由器件进行增压、且不会受到转接驱动器的影响。

    如果您需要任何澄清或有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San、

    感谢您的答复。

    在提供 Vcc 之前、一个噪音信号可被输入到一个 DP/DM。
    在这种情况下、原始信号(即噪声信号)是否会作为输出出现在另一个 DP/DM 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    我们的转接驱动器在通过时不会对信号或噪声产生影响、尤其是只有一个通道时。 任何通过一个 DP/DM 输入的数据都将输出另一个 DP/DM。 这是因为我们的转接驱动器在禁用或处于 LS/LVDS 状态时不会直接影响信号 FS。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San、

    感谢您的答复。

    我可以想象,如果 Vcc 供电并且器件被 RSTN 禁用,信号将像 DP/DM 信道上一样被传递。

    没有给 Vcc 供电时是一样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    我可以想象,如果 Vcc 供电并且器件被 RSTN 禁用,信号将像 DP/DM 信道上一样被传递。

    没有给 Vcc 供电时是一样的吗?

    [/报价]

    是的、这两个答案都是正确的。 当处于 RSTN 或未提供 VCC 时、信号将象往常一样直接通过 DP/DM 通道。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安