This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A -需要 IBIS 模型。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB212, TUSB211A, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372483/tusb211a-tusb211a---ibis-model-required

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB216、TUSB213、TUSB212

工具与软件:

您好!

我们在 设计中使用了器件#TUSB211AIRWBR、  如果可用、您能否提供此器件的 IBIS?  这将有助于进行信号完整性 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shabeerali、

    遗憾的是、我们无法为 TUSB211A 提供任何 IBIS 模型。 我们有一个针对 TUSB212/TUSB213的加密 HSpice、还有一个针对 TUSB216的 Spectre 模型。 如果您想使用 HSpice 模型、请接受我朋友的请求、并通过 E2E PM 告诉我贵公司与 TI 的 NDA ID 是什么、我可以把它寄出。

    谢谢。

    瑞安