This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:我可以在一个链路中使用两个或更多此 IC 吗?

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371915/ds280br810-can-i-use-two-or-more-this-ic-in-one-link

器件型号:DS280BR810
Thread 中讨论的其他器件: DS280DF810

工具与软件:

这里有如下链接:

FPGA -->连接器-->电缆-->连接器--> DS280BR810 --> QSFP 模块

这可行吗? DS280BR810进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faure:

    通常不建议使用级联转接驱动器、因为转接驱动器只会补偿通道插入损耗引起的 ISI。  它们消除抖动的效率不如重定时器高。

    这适用于25GbE 应用吗?  您是否考虑过 DS280DF810?

    此外、您能否分享估计的系统插入损耗?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德鲁您好:

    是的、这是一个25GbE 应用、您意味着我可以使用 DS280DF810替代 DS280BR810?

    如下所示?

    FPGA -->连接器-->电缆-->连接器--> DS280BR810 -->连接器--> DS280DF810 -->   QSFP 模块

    认为我的系统的插入损耗大约是-40dB 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faure:

    是的、我认为上述配置将更适合您的应用。 如果您有兴趣、我可以为 DS280DF810和 DS280BR810共享 IBIS-AMI 模型。 这些算法可用于执行仿真并增强设计的可信度。

    此致!

    卢卡斯