This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:VSLEEP 引脚的硬件配置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371877/dp83tc812r-q1-the-hardware-configuration-for-vsleep-pin

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

您好!

   

现在、如果我们 希望电源不是直接来自 VBAT 的低功耗 LDO、而是该引脚直接连接到 REGOUT_3V3 、如下所示:

是否 可行?如果不可行、原因是什么?

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    是否使用睡眠模式? 如果是这样、则需要常开 Vsleep 电源。 否则、Vsleep 可以连接到 VDDA、如 SNLA389的第2节所示。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      「我知道了,我会很快回来的。」

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    如果不需要其他帮助、我将关闭此主题。

    此致、

    Melissa