This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:高速引脚处为空

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371099/tusb522p-void-at-high-speed-pin

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

嗨、团队:

我看到客户空我们的所有 TX/RX 引脚、这是推荐的还是会导致意外的阻抗变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德

    根据我们的封装设计、不要使所有 TUSB522P TX/RX 引脚下方的接地失效、请在其下方保留实心接地。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果客户保持高速引脚接地失效、会发生什么情况?

    是否有其他封装设计可能需要在高速引脚处留出接地空隙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德

    我们的大多数转接驱动器都有一个散热焊盘、该散热焊盘用作接地基准。 如果您使高速引脚下方的接地失效、则会形成不良的返回路径。 返回路径不良将导致信号完整性问题、例如噪声过大。

    谢谢

    David