This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:是否适用于将光电二极管单端信号转换为差分信号?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373175/am26lv31e-is-it-suitable-for-converting-photodiode-single-ended-signal-into-differential-signal

器件型号:AM26LV31E
Thread 中讨论的其他器件:AFE4400、

工具与软件:

由于我们的光电二极管采用单端输入配置、AM26LV31E 是否适合将光电二极管转换为差动信号以用作 AFE4400输入? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它具有可预期有效逻辑电压电平的数字输入。

    您应该使用可以浮动的光电二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ven:

    感谢您的提问。 AFE 正在寻找器件的模拟输入。 我不是 AFE4400专家、但我认为您可能需要使用平衡-非平衡变压器来将单端信号转换为差分信号。 微型电路有多种选项可供选择、具体取决于您的输入频率: 射频变压器和平衡-非平衡变压器(minicircuits.com)

    这里要考虑的主要因素是器件的输入满量程范围。 TIA 具有±1V 的满量程范围、因此 TI 建议 ADC 的输入不超过±1V、这大约是其满量程的80%(产品说明书第74页)

    我还为您绘制了这种情况的示意图。 将此图与 AFE4400产品说明书第72页上的图一起了解会有所帮助。 请注意、AFE4400数据表提到 Vcm = 0.9V (数据表第9页、"输入引脚上的共模电压")。 这意味着差分信号 IN+/IN-将在0.9V 左右摆动。 我知道±1V 的最大摆幅为2Vpp、因此每个差分桥臂的允许摆幅为1Vpp。 下面是另一个有助于理解这一点的参考: (+)[常见问题解答] ADS5263:差分输入电压摆幅与单端信号峰峰值电压之间的关系。

    我还认为这是一个有用的资源(问题11 ):(+) AFE4400/AFE4490 / AFE4403/AFE4404常见问题解答

    此致、Amy