This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:用于 PCIe 和 SATA 信号的多路复用器和多路信号分离器接口(TMUXHS4412)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372196/tmuxhs4412-mux-demux-interface-for-pcie-and-sata-signals-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

您好!

我附上了 PCIe 和 SATA 信号的多路复用器和多路信号分离器接口的原理图设计 (TMUXHS4412)。 是否有人可以确认设计是否正确或是否需要进行任何更改?

此致、
Vinay

e2e.ti.com/.../MUX_2600_DEMUX-INTERFACE.pdfe2e.ti.com/.../MUX_2600_DEMUX-INTERFACE.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

       它是 SATA 信号还是 SATA 快速信号? 它们之间的交流电容器不同。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    使用 SATA 信号、而不使用 SATA 快速信号。

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

       如果第9页和第12页上没有交流电容、则需要在 TX 通道上添加交流电容。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    第9页和第12页中为 TX 通道提供了所需的交流电容器。 在该设计中还需要注意什么其他方面?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

     除了交流电容器、其他一切都很好。

    此致

    Brian