This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:LED 1引脚上的干扰

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372647/dp83822i-disturbances-on-led-1-pin

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

我发现了一个奇怪的问题,我无法完全解释。  PHY 没有在 MDIO 接口上应答。

一切似乎都正确(电源、自举、上电、信号完整性等)、但是引脚 "LED_1/GPIO1"和"LED_0"都与22k 电阻连接到 LED。    由于电流较低(电阻值较高)、LED 当然不会亮起。

对于引脚"LED_1/GPIO1"、这 也导致了主要 问题。 当移除该引脚上连接的 LED (D68)或将电阻降低到更合理的值(~500 Ω)时、芯片开始在 MDIO 接口上响应。

对于引脚 LED_0、无论连接如何、芯片都能正常工作(LED 除外)。

您能找到相关的说明吗? 我想、流过"LED1"引脚 LED 的~30uA 电流在某种程度上会干扰芯片。 由于 LED_0上的相同配置不会对芯片产生任何影响、因此该引脚也必须更加敏感。

我们期待在这里更加明确根本原因。

BR

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    如果22kΩ 永远不会亮起、那么首先安装 LED 电阻器有什么作用? 我的第一个猜测是 LED1会绑定到模式2/3、不建议使用这些模式。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有目的、电阻器值错误。 在我的数据表版本中、LED_1不是自举选项?

    编辑:我有旧版本的数据表。

    在复位期间测量 LED_1引脚、因为它也是自举引脚、显示的电压为~0.45V。 LED_0不会导致此问题的原因是、它在复位期间具有内部 PU 且 LED_1 A PD。

    感谢您的意见!

    BR

    安德斯