This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:CS 引脚的阻抗

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372535/lmh0344-impedance-of-cs-pin

器件型号:LMH0344
主题中讨论的其他器件: LMH0324

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMH0344、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能否告诉我们、当 CS 引脚设置为 L 时、阻抗是多大?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    1)。 我已检查 LMH0344、我们没有 CS 引脚。 您能否再次与客户确认一下?

    2)。 此外、LMH0344是较早的3G SDI 均衡器之一。 最新的3G SDI 均衡器是 LMH0324。 请注意下面的数据表。 还请您的客户查看此器件的数据表:

    https://www.ti.com/lit/gpn/LMH0324

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    很抱歉、我错误地写了 CS。

    CD 引脚正确。

    您能告诉我、当 CD 引脚位于 L 时有多大的欧姆吗?

    关于 LMH0324、我会和我们的客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    我们预计它为200欧姆或更小。

    LMH0324是一款更新得多的器件、客户也应该考虑使用这款器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的快速回复。

    我将与客户分享答案和 LMH0324。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi