This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:与其它器件的交流耦合接口

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372672/tlk2711-sp-ac-coupled-interface-with-other-devices

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件:TLK2501

工具与软件:

您好!

我们计划使用 TLK2501 (CML)来连接采用 TLK2711器件(VML)的现有产品。 该现有产品目前通过交流耦合接口与另一个 TLK2711器件连接。

我知道、这种交流耦合用于实现从器件与各种接收器的互连。 只有在这种特定情况下进行确认、您能否回顾以下内容和图片中的理解、以确保此界面正确无误:

  • 对于 TLK2711的传输电路、只需要串联交流耦合电容器。

  • 对于 TLK2501的传输电路、两条线路中都需要端接电阻器以及串联交流耦合电容器。

  • 对于 TLK2711的接收器电路、只需要串联交流耦合电容器、因为这些器件已经具有集成端接电阻器。

  • 对于 TLK2501的传输电路、需要两条线路中的串联交流耦合电容器和端接电阻器。

提前感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    您的理解大部分是正确的。 我对您的图进行了一些修改。

    TLK2501接收器:  CML 接收器终端网络要求 VTERM = 2V、而不是2.5V。

    交流耦合: TLK2711-SP 数据表建议对交流耦合使用1nF - 10nF。 TLK2501数据表建议对交流耦合使用10nF。 由于此应用将2个电容器串联放置、因此总电容为每个电容器值的1/2。 因此、建议使用22nF 电容器(标准值)、以使每个网络上的总电容接近10nF。

    此致!

    卢卡斯