This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在 我的一个设计中使用 TCAN1044AVDRQ1 CAN 收发器。 下面是该电路的屏幕截图。 我已为 VIO 引脚连接了1.8V 电源电压。 VIO 引脚上的1.8V 电压是否可接受?
我无法发送和接收 CAN 数据、我已选中待机引脚并将其设为低电平。
请帮助我继续。
此致、
Jayashree。
尊敬的 Jayashree:
VIO =1.8V 很好、处于建议运行条件之内。
对于原理图、我觉得基本上很好、我唯一的建议是将总线滤波电容器放置在靠近连接器的位置、比如 TVS 二极管。
在 TXD 上施加输入时是否没有 CANH/L 输出? 当总线上有 CAN 通信时、是否没有 RXD 输出?
您能否提供一些波形捕获、以便我们完全了解发生了什么?
此致、
Sean