This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:具有826E TI 198 ALRX G4的 DP83826E 器件在连接时出现问题

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372778/dp83826e-dp83826e-parts-with-826e-ti-198-alrx-g4-has-problem-linking-up

器件型号:DP83826E

工具与软件:

我有与先前主题帖类似的问题、涉及相同的器件标识信息。  具有上述标记信息的 DP83826E 无法建立链路。 链路 LED 保持熄灭。 Rx 数据包似乎没有问题。 另一侧不会看到 TX 数据包。 我很好奇、对于客户之前的查询、这是如何解决的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pran!

    很高兴再次见到您。 我看到您的电子邮件、希望继续我们的对话。 将关闭此查询并尽快通过电子邮件进行回复。

    此致、

    Alvaro