This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, AM26LS31, AM26LV31E, AM26C31, SN74LVC2G66, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372260/am26ls31-am26ls31

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E、 AM26C31、AM26LV31、 SN74LVC2G66、 UCC27517

工具与软件:

尊敬的 TI E2E 团队:
早上好。  
我们(R&D Dynamics)在其中一个项目中使用"AM26LS31-Quadruple Differential Line Driver (PDF attached)"。 我们想知道"AM26LS31高电平输出电压"的典型值和最大值。   
谢谢你。 期待收到您的回复。  
此致、
Ravie2e.ti.com/.../Differential_5F00_transceiver.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型值如图5-6所示。

    未指定最大值。 对于差分协议、最重要的是差分输出电压;AM26LS31保证通过100 Ω 终端输出至少±2V 的电压。

    AM26LS31是一款旧版双极器件、仅支持传统应用。 相反、可考虑 AM26C31、或考虑采用 AM26LV31E 提供3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。 但我们希望在输出端得到5V 的电压。 您可以提供任何器件建议吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi

    这些器件基于 RS - 485/422标准构建。 该标准规定、输出驱动器应能够在54欧姆负载上生成至少1.5V 的电压。 对于制造商(如 TI)、我们努力制造的器件应具有超过1.5V 的最小裕度、通常约为2.2V 的最小值。 Clemens 建议的器件(AM26LV31)的输出为3.1V、这对于 RS 至485器件来说非常高。 我认为市场上没有 rs -485器件能够在 Vcc=5V 时实现5V 输出、因为肖特基二极管上始终会存在压降损耗。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何普通 CMOS 逻辑器件都具有轨到轨输出、但驱动强度较小。 您需要多大的负载电流?

    是否实际上需要差动输出、还是只需要正输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby 提供的详细信息。 实际上、栅极驱动器需要5V 信号、但差分收发器的输出是3.1V (如上所述)。 那么、如果收发器的电压电平不匹配、我们能否将其输出端连接到栅极驱动器的输入端?  

    清晰:我们在接口板中使用差动收发器、它的低电流可能为150 mA 最大值 我们需要差分输出。   

    非常感谢你们两位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没理解错、您就有两个栅极驱动器、还需要两个互补的5V 信号。

    这可以通过普通逻辑缓冲器和反相器来实现。 您可以通过在同一芯片上使用两个门(例如 SN74LVC2G66)来更大限度地减小它们之间的偏差。

    请注意、有一个具有互补输入的栅极驱动器(例如 UCC27517)、因此您可以使用相同的信号控制其中的两个驱动器。