This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:信号完整性、需要 IC SPICE/PSPICE 模型和其他支持文档。

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371581/tusb1104-signal-integrity-need-ic-spice-pspice-models-and-other-supporting-documents

器件型号:TUSB1104

工具与软件:

您好!

要执行 USB 端到端信号完整性、需要 IC SPICE/PSPICE 模型和其他支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 您还想特别寻找任何其他支持文档吗?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能分享一下 IC 的 IBIS AMI 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    我们没有用于该器件的 IBIS AMI 模型。

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享推测模型和 HSpice 未加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    我们对此器件没有任何 HSpice 或推测模型。 目前、我们没有此零件的仿真模型。

    此致!

    Shane