This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:RBIAS

Guru**** 2750115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359677/dp83822hf-rbias

器件型号:DP83822HF

大家好、团队成员:  

参考 DP83822 故障排除指南 中第2..4.2节的内容  探测 RBIAS 引脚、 它显示如下

测量 RBIAS 电阻两端电压的直流值、并确认电压为2.7V

但在测量相同值时、所得电压为0.925V。 您能更新其原因吗?

另一个查询:

0x0421模拟电源检测状态(DP83822数据表)-

当我从寄存器中读取它(phytool 读取 eth0/2/0x0421)时、我将获得值0x7849、其转换为以下值

AVD 检测为1.8V (根据寄存器值)

VDDIO 检测为2.5V  

但当我探测它们时、AVD 和 VDDIO 上的电压都是3.3V

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    很抱歉混淆。 Rbias 大约为1V、而不是2.7V。 我们将确保在故障排除指南的新修订版中解决该问题。

    请问您是否看到任何功能问题?

    • DP83822PHY 似乎未被检测为正确的级。 您可以通过寄存器0x041F 修复它。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    感谢 RBIAS 的更新。

    是的、我们看到了功能问题。

    无法 ping

    -尝试通过0x041F 修复-(phytool write eth0/2/0x041f 0x1c00)、方法是写入0X1C00值

    -但当我们再次读取它 ( phytool 读取 eth0/2/0x0421 ),我得到相同的值0x7849  

    -问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    当您在配置0x041F 后读取0x0421时、您是否在 AVDD 和 VDDIO 上读取了预期的3.3V?

    如果可能、您能否提供从0x0000到0x001F 的寄存器日志?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    不、我无法读取 AVDD 和 VDDIO 上的预期3.3V 电压、我可以读取  AVD 检测为1.8V、 VDDIO 检测为2.5V、但在探测它们时、两者都有3.3V 电压。

    请在下表中查找从0x0000到0x001F 的寄存器日志

    Sr. 否 非常重要 启动时读取值(phytool eth0/2/Register ADDR) 复位 PHY 后读取值(phytool eth0/2/寄存 器 ADDR) 注意:
    1. 0x0000 0x2100 0x3100 复位芯片后-可以看到开关(链路)上的绿色指示灯
    2. 0x0001 0x7849 0x7849
    3. 0x0002 0x2000 0x2000
    4. 0x0003  0xa240  0xa240
    5. 0x0004 0x2581 0x0181
    6. 0x0005 0x0000 0x0000
    7. 0x0006 0x0004 0x0004
    8. 0x0007 0x2001 0x2001
    9. 0x0008 0x0000 0x0000
    10. 0x0009 0x0000 0x0000
    11. 0x000A 0x4101  0x4100
    12. 0x000B 0x1000 0x1000
    13. 0x000C 0x0000 0x0000
    14. 0x000D 0x401f 0x0000
    15. 0x000E 0x1000 0x0000
    16. 0x000F 0x0000 0x0000
    17. 0x0010 0x0204 0x0204
    18. 0x0011 0x0108 0x0108
    19. 0x0012 0x0000 0x0000
    20. 0x0013 0x0000 0x0000
    21. 0x0014 0x0000 0x0000
    22. 0x0015 0x0000 0x0000
    23. 0x0016  0x0100 0x0100
    24. 0x0017  0x00e1  0x00e1
    25. 0x0018  0x0400  0x0400
    26. 0x0019 0x8002 0x8002
    27. 0x001A 0x0000 0x0000
    28. 0x001B 0x007d 0x007d
    29. 0x001C  0x05ee  0x05ee
    30. 0x001D 0x0000 0x0000
    31. 0x001E 0x0002 0x0002
    32. 0x001F 0x0000 0x0000

    上面的表包含寄存器日志

    1) 1) C 列-启动时

    2) 2) D 列-复位 PHY 芯片后的启动时

    复位芯片后、我们可以看到开关上的链路灯

    注意:我们将其用作光纤以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    以下是一些进一步的调试步骤:

    • 在您配置0x041F 后、您能否重新读取它并确保其读取为1C00?
    • 之后、您是否可以尝试将0x001F 写入4000并查看这对您的应用是否有帮助?
    • 由于您使用光纤模块、您是否可以读取寄存器0xc01来检查链路是否接通?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    有关上述步骤、请在下面找到答案。

    • 在您配置0x041F 后、您能否重新读取它并确保其读取为1C00?
      • 是的、当我重新读取时、它显示0x1C00
    • 在 eth0/2/0x001F 写入0x4000 -无更改、 结果相同
      • 无更改、 结果相同
      • 当我重新读取0x001F 时-值为0x0000  
    • 我读取寄存器0xC01/0X0C01 -该值为0x7849  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希尔曼是 ooo 的,并将响应明天。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    如果您使用光纤应用、 您能否确保将寄存器0x000A bit[14]写入1以启用光纤模式。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    如果您可以在上面看到寄存器日志、则寄存器0x000A 的值为0x4100 -这意味着位[14]已经为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    我想问一下您使用的是哪种类型的光纤模块吗? 如果可能、您可以确保光纤模块支持100Mbps 而不是1000Mbps。  

    如果可能、您能否更改光纤模块并查看是否有帮助?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    我们使用  AFBR-5803ATQZ 多模光纤模块。

    光纤模块支持100Mbps ONY。

    我尝试更换光纤模块、但结果相同。

    LED_1/GPIO1 -引脚24 -应该处于信号检测模式、对吧? 但当前处于默认模式。

     PHYTOOL 读取 eth0/2/0x0465 -提供0x0000  

    尝试使用0x0001值写入0x0465并重新读取、但它是相同的0x0000。

    您能对此提供帮助吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    关于扩展寄存器访问、请使用以下方法读取0x465:

    如果可能、您是否还可以将原理图放在光纤和 DP83822PHY 之间? 我们希望确保 MDI 线路上存在有效的直流阻断电容器和上拉电阻器。

    ——

    谢谢!

    Hillman LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    请查找请求的原理图- 509_DP83822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    请找到更新值0x0000-0x001F

    非常重要
    0x0000 0x3100
    0x0001 0x784D
    0x0002 0x2000
    0x0003  0xa240
    0x0004 0x0181
    0x0005 0x0000
    0x0006 0x0004
    0x0007 0x2001
    0x0008 0x0000
    0x0009 0x0000
    0x000A  0x4100
    0x000B 0x1000
    0x000C 0x0000
    0x000D 0x0000
    0x000E 0x0000
    0x000F 0x0000
    0x0010 0x0205
    0x0011 0x0108
    0x0012 0x8000
    0x0013 0x0000
    0x0014 0x0000
    0x0015 0x0000
    0x0016 0x0100
    0x0017  0x00e1
    0x0018  0x0400
    0x0019 0x8002
    0x001A 0x0000
    0x001B 0x007d
    0x001C  0x05ee
    0x001D 0x0000
    0x001E 0x0002
    0x001F 0x0000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    根据寄存器0x0001、PHY 现在似乎正在正确链接。 我可以问一下、该问题现在可以解决什么问题吗?

    基于原理图、我还看到了 MDI 线路和光纤模块之间的某种逻辑门。 这可能会降低信号质量。 我想问一下这些逻辑门的用途是什么吗?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    当前正在启动 eth0和 LED 闪烁。 目前、我们无法 ping 到主机。 沟通是问题所在。

    我们现在已经移除了栅极。

    当前问题是通信器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    感谢您的总结。 现在光纤端似乎工作正常。  

    如果可能、客户是否可以尝试 MII 环回并查看 SoC 是否能够生成接收数据包?

    • MII 环回:寄存器0x0000 bit[14]= 1

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    我试过 MII 环回。

    1) 1) phytool write eth0/2/0x7100 - Enabled MII Loopback Mode

    2) tcpdump -a -vv &
    3)对-c 1旋转10.0.0.200

    附加的是输出的快照。  MII 环回快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    根据您发送给我的快照、您似乎没有发送任何数据包。  

    您能否仔细检查 MAC 端以确保它们发送任何数据包。

    探测数据线路(MAC 接口)上的信号还可以为我们提供有关 MAC 端任何活动的指示。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman Lin。

    "Attaching the Snapshot - MII loop back Test (附加快照- MII 环回测试)"-您可以在黄色框下看到正在缩放的数据包。 发送数据包。 但未收到

    将尝试探测数据线路(MAC 接口)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    目前、我们可以在 Wireshark 快照上看到 ARP 数据包 、但无法收到任何回复

    Arping Snapshot - ARPING-Snapshot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    感谢您分享这些信息。 问题似乎出在 MAC 接口上。

    如果可能、您可以探测 TX 和 RX 的数据和时钟、看看这些线路上是否有任何活动?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    我们对 RX 和 TX 线路进行了示波器探测、当执行 ping 操作时、我们看到了 RX 和 TX 线路上的活动。

    我可以看到 MII 环回出现故障。

    是否有任何分步过程来对其进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    感谢您提供的信息。

    如果我的理解有误、请纠正我。 现在、您始终可以在光纤端看到链路接通(寄存器0xC01始终= 784D)、而且您始终可以看到 Ping?

    但是、MII 环回失败。 这让我们在一定程度上了解了问题出在 MAC 侧。

    • 当您提到 MII 环回失败时、您是否能够在启用 MII 环回时在 TX 数据上看到任何数据包
    • 您能解释一下 MII 回送失败是什么意思吗? 您是无法写入寄存器还是无法在 SoC 上看到数据包?  
    • 根据此图像、我觉得 MII 回送效果很好。 您能否详细解释"MII 环回失败"?

    ——
    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    启动时-值0xC01为7849。

    然后我复位 Phycchip、其值0xC01是784D。 然后我能够在 Wireshark 上看到数据包-用于 ping 和 arping。

    当我说 MII 环回是故障时-我按照以下步骤操作。

    1) 1)设置 MII 环回模式- phytool 写入 eth0/2/0x0000 - 0x7100

    2)启动 TCP 转储- tcpdump -a -vv &

    3)对主机的 ARPING -  arping -c 1 10.0.0.200

    因此、理想情况下、对于 MII 环回、我们应该在 tcpdump 上得到2个以上的 arping 数据包、但我们只得到一个数据包。

    附加 snapshotMII环回失败快照

    下面的问题

    启用 MII 环回后、您是否能够在 TX 数据上看到任何数据包? 我现在就来看看。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    我懂了。 复位 PHY 后、可以成功执行 Ping 操作。 这可以成为解决方案吗?

    如果可能、您是否可以在每次启动后将寄存器0x001F 写入4000或8000。 这是否可以解决该问题?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    不、即使在重拨后、我也无法 ping 通。 在主机(PC)的 Wireshark 上、我可以看到来自 sam9x60电路板的数据包。 但是 Ping 没有回复。

    我没有收到关于 soc 的回复。 可以看到数据包正在传输、但无法接收任何回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    对不起误解。 复位 PHY 后 、可以看到通过0xc01的链路、也可以看到 Wireshark 上的 Ping。

    • 我可以问一下您从 Wireshark 读取了哪个位置? 是在 MAC 侧还是在 MDI 侧?
    • 探测信号检测还可以为我们提供指示?

    这样我们可以进一步确认该信号位于 MAC 接口上。 启用 MII 环回后是否有任何数据?

    ——
    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    我明天会给你答复。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    已从我们的 Sam9x60板(DP83822) Ping 主机(笔记本电脑)、并且可以在 Wireshark (笔记本电脑)上看到数据包。

    但 ping 失败–在我们的电路板上看不到任何回复。

    • 探测信号检测还可以为我们提供指示-获得4.0V 的信号检测。

    MII 环回失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    如果您看到4V ON Signal Detect 上的突然上拉、这意味着光纤模块或光纤上的信号会丢失接收器端的信号。

    如果在启用 MII 环回启用后、您能否探测 RX 和 TX 数据并查看是否能够看到任何信号?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    启用 MII 环回后、我们探测 RX 和 TX 数据、可以看到活动。

    附件是 MII 环回使能-信号探测的汇总。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    SoC 侧出现来自 MAC 接口的问题更有可能出现。 根据示波器捕获、MII 环回似乎可以正常工作。 SoC 无法理解从 PHY 发回的信号。

    如果可能、您还可以在 SoC 侧进行检查吗?

    我要检查的其他项目是 RX_D0与 RX_CLK 图。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    MII 环回的上述信号结果来自 SoC 侧。

    如果可能、您还可以在 SoC 侧进行检查吗? "那你打算怎么办?" 可以在这里做些什么?

    RX_D0与 RX_CLK 波形图- 这是同一条曲线的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    请问哪个波形是时钟信号和数据信号? 我看到其中一个波形几乎没有声音、那就是时钟信号或数据信号。

    我之所以在 MAC 或 SoC 侧提出要求、是因为 MII 环回的主要功能是 发回 从 MAC 或 SoC 发送的所有信息。

    根据您在示波器上探测的先前 RX 数据、MII 环回似乎适用于 DP83822、因为我们能够在 MAC 接口上看到信号的发送和接收。 现在、我认为 SoC 或 MAC 无法理解自己发送的数据包。  可能有两种可能:

    • RX_Clk 和 RX_Data 信号质量问题
    • SoC 无法理解发回或 ping 的信息

     

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    黄色波形表示时钟信号、蓝色波形表示 RX_DO。

    对于我们-现在 MII 环回通过(50%的时间)-  RX_EN 已路由至 E0_CRSDV -它现在已路由至 RX_DV

    以下是 MII 环回通过的快照: MII 环回通过

    此外、还可以在 ifconfig 命令中 查看 RX 数据包:查看 Rx 数据包

    Ping 仍然失败。

    1)将查看更多的回送测试

    2)来自/来自光纤模块附件的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh-San。

    我将等待环回侧的响应。

    光纤模块上的信号应该不是问题。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    对我们来说、MII 环回通过-如上一条消息中的更新所示。

    因为我们在 PCS 输入和 PCS 输出环回测试上失败。 并通过模拟环回和数字环回测试。 以下是快照。

    PCS 输入环回-失败- PCSINPUT_FAIL

    PCS 输出环回-失败- PCSOUTPUT_FAIL

    模拟环回-通过- 模拟环回通过

    数字环回-导通- 数字环回导通

    ======================

    RX_CLK 和 RX_DO 波形绘制也相同- RX_DO 和 RX_CLK 波形 -您知道原因吗? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    似乎 PCS 环回配置不正确。 模拟和数字环回在配置环回时也会通过 PCS 块。

    很抱歉多次问这个问题。 我想对这一观察结果加以确认:

    • PHY 能够建立链路
    • MII 环回、模拟环回和数字环回通过。
    • 系统仍无法执行 ping

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    对于 PCS 环回、我遵循了以下操作

    通过设置 BISCR 中的位[0]来启用 PCS 输入环回。

    通过设置 BISCR 中的位[1]来启用 PCS 输出环回

    回答您的问题。

    • PHY 能够建立链路-是的
    • MII 环回、模拟环回和数字环回通过。 -是的
    • 系统仍然无法执行 ping 操作-是的、未执行 Ping 操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    感谢您的确认。 根据上述状态、问题似乎不是在 PHY 端。

    • 您可以看到 光纤与 DP83822PHY 之间的连接 正常的链路接通  
    • 您可以执行 PC 环回、这表明 MAC 和 PHY 端通信正常。

    我们的假设仍然在光纤模块上。 下面是一些寄存器、我们可以检测 DP83822光纤模块上的某些状态:

    • 读取寄存器0x0040
    • 探测光纤模块上的信号检测线。

    如果您能够访问光纤模块、请同时查看光纤模块。 确保光纤模块支持正确的速度或模式。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    • 您可以看到链路接通、 光纤和 DP83822PHY 之间的连接 正常 -是的、链路已接通
    • 您可以执行 PC 环回、这表明 MAC 和 PHY 端通信正常
      • 对于我们来说、PC 发生故障、但传递了 MII 环回、数字环回和模拟环回

    请找到您的问题的答案。

    • 读取寄存器0x0040 - 0x0040处的值为0x3100
    • 探测光纤模块上的信号检测线路- (探测引脚24 (DP83822) LED_1 / GPIO1、值为 - 3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh-San:

    当 Ping 不工作时、信号检测引脚从不拉至低电平? 似乎问题不在 PHY 端。

    最后我要检查的是 在 DP83822 PHY 上启用反向环回、并查看链路伙伴是否能够执行 ping 操作:

    • 可以通过寄存器0x0016 bit[4:0]启用反向环回

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hilman Lin、

    我们现在就能使它正常工作。

    更新了 RX +/-处的电阻欧姆(面向光纤模块)。

    唯一的事情是启动完成时、我们需要重置 PHY 以使其正常工作。 自我们启动该线程以来便是这样的。

    流程如下。

    1. 系统引导-开关链路指示灯亮起。
    2. 引导时-加载驱动程序[dmesg:macb f802c000。Ethernet eth0:phy [f802c000。ethernet-ffffff:02]驱动器[TI DP83822](IRQ=poll)]-此时开关链路灯熄灭。
    3. 引导完成后。
    4. 我们重置 PHY - 开关链路指示灯亮起。

    我们如何在启动时解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    感谢您的观察。

    • 是否在启动期间写入任何寄存器?
    • 复位 PHY 解决方案不适用于客户吗? 如果客户将寄存器0x001F 写入4000或寄存器0x001F 写入8000。 这对应用是否有帮助?

    我认为不是上电问题、因为如果 PHY 在上电期间进入未知阶段、PHY 甚至不应建立链路。

    ——

    此致、

    Hillman Lin