This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:基本模式下需要自举

Guru**** 2927480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373952/dp83826i-need-for-bootstrap-in-basic-mode

器件型号:DP83826I

工具与软件:

大家好、团队成员:

在基本模式下使用时是否需要使用自举?
默认情况下是否没有必要在使用每个功能时使用自举?
(换句话说、默认使用每个功能时、是否没有必要向 Strap 配置引脚输入特定的逻辑电平(高/低)?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确。 如果您想在基本模式中、在缺省配置下使用826、则无需添加任何自举电阻器。 需要将 MODESelect 引脚短接至 GND 才能启用基本模式、其中默认值为:

    PHY 地址:1

    MII 接口

    启用自动协商

    速度:100 Mbps

    半双工

    禁用 MII 隔离

    此致、

    Alvaro