This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:查看原理图

Guru**** 2855500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372928/ds80pci800-review-schematic

器件型号:DS80PCI800

工具与软件:

嗨、团队:

最近、我们的生产面临一个问题、  他们的1个硬件无法在他们的产品中检测到、他们发现该问题是由于当前 CPU 上的时序问题、即 BIOS 启动速度比硬件快。 因此 、它们提供了一种解决方案:  

解决方案:  在 转接驱动器板上为 DS80PCI800SQE/NOPB 添加一个从 C112到 R45的电桥、从而在仪器级别进行返修、以便允许 RX 检测器中使用3.3V 泵、从而缩短电路板复位时间。

 以下连接是否没有问题? 如果他们在此 DS80PCI800器件上从 C112桥接至 R45、会不会有任何问题

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amira:

    我认为这应该是可以的。 借助此更改、我们将进行手动 Rx 检测、这会更快地 指示接收器是否存在。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:  

    感谢您的意见。 就您的意见而言、在桥接器件时、我们是否需要考虑任何传入风险?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amira:

    通常、我们使用1K Ω 电阻器上拉 GPIO。 但我知道这已经投入量产。 也许在下一个 PCB 布局中、你可以考虑通过一个1K Ω 电阻器上拉此引脚。 该电阻器可防止任何可能耦合到器件中的电源尖峰。

    此致、Nasser