This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP128A:将一个端口拆分为两个屏幕、并显示镜像(重复)图像

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372558/sn75dp128a-split-one-port-into-two-screens-and-display-a-mirror-duplicate-image

器件型号:SN75DP128A

工具与软件:

你好、员工

我有一个关于 DisplayPort 的问题。 是否有办法满足以下规格?
所需的规格:
我想将一个 DisplayPort 端口拆分为两个屏幕、并显示一个镜像(重复)显示屏。
此时、我希望操作系统(CPU)将其识别为一个屏幕。
我目前正在考虑两种方法。
1.用分离器 IC 分割
2.使用两个 IC (例如转接驱动器或重定时器)来分支并用导线将一个 DP 信号连接到每个 IC。
有可能吗? 是否有其他方法可以实现这一点?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain

    本设计需要一个 DisplayPort 分离器、遗憾的是我们的产品系列中没有分离器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的评论。

    因此、您是否能够推荐一个可用于通过使用两个 IC (如)实现此功能的器件
    转接驱动器或重定时器并向每个 IC 分支一个 DP 信号?

    谢谢

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain

    有一个 STDP4320是 DP MST 集线器、支持 将一个 DisplayPort 端口拆分为两个、但看起来好像中断、我无法找到替代解决方案。

    谢谢

    David