This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM36A:德州仪器(TI)的 ESD 保护二极管和 TVS 二极管比较#39;接口产品

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373501/tsm36a-comparison-of-esd-protection-diodes-and-tvs-diodes-in-texas-instruments-interface-products

器件型号:TSM36A

工具与软件:

您好!

在德州仪器(TI)的 Interface -> Diodes 类别中、有 ESD 保护二极管和 TVS 二极管。
我认为 ESD 保护二极管类别内的产品也基于 TVS 二极管。
同样、TVS 二极管内的产品可用于 ESD 保护。
这些产品之间是否有明显的区别需要加以区分?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDoor:  

    ESD 类别和 TVS 类别器件之间的主要区别是浪涌电流额定值。 ESD 器件具有较低的浪涌电流(IEC 61000-4-5)、我们将这些浪涌电流分类为< 12A。 TVS 器件的浪涌电流较高(>12V)、非常适合浪涌事件。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie