This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:原理图审阅

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372560/ds80pci402-schematic-review

器件型号:DS80PCI402

工具与软件:

尊敬的团队:

请查看随附的 Bosch 基于 DS80PCI402的原理图。  

此致
Matthias

e2e.ti.com/.../STR_5F00_Nessy31_5F00_Main_5F00_0989k01_5F00_DS80PCI402.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 请参阅以下内容、了解我对 Bosch 原理图的评论:

    电源-  

    1. VDD - 0.1 μ F 电容器接地-良好  
    2. VDD_SEL - 1k Ω 接地电阻、3.3V 模式-正常
    3. VIN - 1uF 和10uF 电容器接地、3.3V -正常
    4. GND (DAP)接地-良好

    SMB 和控制-  

    1. PRSNT -确保 CPU_ETH_PCIE_CTRL_3V3为 GND、PRSNT 为低电平有效
    2. LPBK - NC、悬空
    3. RATE -将20 kΩ 连接至 GND、第3代无去加重-良好、对于附加升压、自动选择用于去加重
    4. RX 检测-拉至1k 高电平、手动 RX 检测-良好
    5. EQA1A0 -选择了浮动 EQ 11
    6. AD2、AD3 - 1k 至 GND (0) 0xB0地址
    7. ENSMB -1k 高 SMBus 模式
    8. SDA/SCL -良好的4.7K 上拉
    9. DEMB - 1k 接地、0dB 去加重
    10. All_Done -悬空-良好

    通道-  

    1. TX/RX 确保每个通道都有一个电容器
    2. 建议电容值为~220nF 0402

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您发送编修。 让我回到博世、开始讨论您的发现。  

    此致
    Matthias