This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:通过 FPD-Link 使用 TRF7970A

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366188/ds90ub948-q1-using-trf7970a-via-fpd-link

器件型号:DS90UB948-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TRF7970A

工具与软件:

团队、

我们是否有使用 FPD-Link 与 TRF7970A 类器件通信的参考设计?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franzis:  

    否、我们没有任何与此类似的参考设计。  

    您能详细介绍一下目标应用吗? 是否打算在远距离应用(通过 FPD-Link)中传输此数据并将其应用于连接至948 DES 等的显示器?

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Logan、让我给您提供更多反馈。

    此致