This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:TCAN4550EVM 如何禁用 CAN WUP

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371540/tcan4550evm-tcan4550evm-how-to-disable-the-can-wup

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1

工具与软件:

Hiteam、

由于安全要求、我们希望禁用 CAN WUP。 我们如何禁用它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSINYU、

    无法在 TCAN4550-Q1上禁用 CAN WUP。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    所以、不能禁用在接收到 CAN Rx 时退出睡眠模式的功能、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSINYU、

    正确、这是器件固有的、任何配置都不会将其禁用。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的帮助、它对我有很大帮助。

    Hsinyu Chen