This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:符合最新数据表

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372176/tcan1044v-q1-as-for-the-latest-datasheet

器件型号:TCAN1044V-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

第27页的"布局"和第28页的"器件和文档支持"都标记为#11。 这是错误吗? 如果是、是否有纠正计划?

此致、

岛村智之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoyuki-San,

    感谢您指出这一点! 我已提交一个 TT、以便在下一次数据表修订时对其进行更正。 生成文档时会自动处理这些章节编号、因此我们将在下一次更新时查看并纠正此问题。

    将来、如果您使用数据表上的"Submit Documentation Feedback (提交文档反馈)"链接、它将在我们结束时自动为我们创建此 TT 在本例中、我已经将其提交、因此它被涵盖了。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny-San、

    感谢您的答复。 感谢您的及时关注。 我查看了 TCAN1044V-Q1数据表、但找不到"Submit Documentation Feedback"链接。 您能告诉我它位于哪个页面上供以后参考吗? 谢谢你。

    此致、

    Tomoyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoyuki-San,

    它位于除第1页以外的每一页上、位于左下角或右下角。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San、

    谢谢你。 我在每一页上都找到了链接。

    此致、

    Tomoyuki