This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:有关使用 TUSB321的咨询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368807/tusb321-inquiry-about-using-tusb321

器件型号:TUSB321

工具与软件:

您好!

我的客户想要将 TUSB321用于 USB Type-C 开发项目。

他们正在尝试使用 TUSB321处理 CC 线路、以便使用所有光学器件来配置产品。

如果在 TX 模块和 RX 模块中使用 TUSB321、且没有电气连接、则是否可以正常运行?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我不确定"TX 模块"和"RX 模块"是什么意思。 TX 模块是否指下行端口(DFP)、而 RX 指上行端口(UFP)?

    如果您可以展示系统的方框图、会有所帮助。

    TUSB321将监控 CC 线路以控制 USB3多路复用器的数据、并监控 VBUS 开关以通过 Type-C 连接供电。 该部件可用于 DFP 和 UFP 应用

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我希望您能表现得好。 由于不活动、我将解决该线程。

    如有任何问题或更新、请随时回复、该主题将重新打开。

    此致!

    Shane