This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:CEC 泄漏电流

Guru**** 2815845 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362562/ts3dv642-cec-leakage-current

器件型号:TS3DV642

请帮助确认 TI TS3DV642能够通过 HDMI 验证、CEC 线路退化断电 CEC 泄漏电流<1.8uA。
因为我们 CEC 泄漏电流测试在电流达3.68uA 的范围内测试。
如何关闭 TI 器件的电源

.  

几个问题:

  1. 您是否有任何客户已通过使用 TS3DV642的 HDMI CTS?
  2. 您是否具有 TS3DV642的 HDMI CST 报告?
  3. 您能否测量 EVM 的 CEC 泄漏电流?
  4. 如果 TS3DV642无法获得 HDMI 认证、请推荐一款能够通过该认证的型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    我将在实验室中重新验证、但之前已经进行了这方面的测量。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963753/ts3dv642-ts3dv642

    这是 HDMI 规范中的测试程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白 TI 的解决方案是什么。 您能否清楚地说明如何验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    我将尝试在实验中复制此数据、然后向您展示设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅测试 TI TS3DV642 MUX CNC_A 引脚18泄漏电流测试结果是3.68uA、超出规格<1.8uA。
    我的问题是、您是否在 EVM 上确认泄漏电流可以符合规格? 另一个问题是 TS3DV642已通过 HDMI 认证。 是否有认证编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    我正在努力查找并向您提供这些数据。 在此过程中、请尝试我今天上午在电话中提供的测试方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们使用您的建议电路测量了 CEC_A 和 CEC_B。 仅在电路板和 TI MUX 上测量的结果均为3.9uA。

    但这里串联了一个1M Ω 的电阻、漏电流降至0.168uA。 可以确认、它是大约1M Ω 的芯片多路复用器的内部 CEC 引脚至接地电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    这是 CEC 泄漏测试报告。 您能解释一下您现在拥有的1M Ω 解决方案吗?

    e2e.ti.com/.../TS3DV642_5F00_CEC_5F00_Leakage_2800_5_5F00_20_5F00_2024_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于只添加了1M 电阻器进行测试、由于电阻器大且电流小、信号会失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、是的、1M Ω 解决方案在最终产品中不起作用。 此器件似乎无法满足 CEC 规格、但我会与 Paul 进行合作、看看我们是否能够找到很多泄漏值较低的器件。  对于此设计、您是否具有每年的项目名称/单位? 这用于跟踪目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品名称: Lammy

    每年单位:1M/年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    我向 Paul Yeh 建议我们为 CEC 引脚使用低泄漏单通道多路复用器、并继续使用 TS3DV642来进行高速连接。 这可能适用于您的系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目已进入认证和生产阶段。 由于我们面临产品发布时间的压力、因此我们不会进行任何硬件修改。 我们仍在寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    很遗憾、我们没有任何器件可以满足此 CEC 规范和所需的 HDMI 速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该主题帖。