This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:SN65HVD3082ED 设计问题

Guru**** 2513455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372921/sn65hvd3082e-sn65hvd3082ed-design-question

器件型号:SN65HVD3082E

工具与软件:

  1. 此485输入的电平可以直接上拉至5V 吗? 是否无需使用该限流电阻器?
  2. 我们现在使用 TX 逻辑的红色框部分。 这是内部高电阻 OC、还是实际内部阻抗值?
  3. 如果拉出5V 电压、如何确保 AB 的正负电位达到5V 电平?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不是限流电阻器。 它们被称为失效防护电阻器、可确保两条总线即使在没有驱动器处于活动状态时也具有有效的差分电压。

    诸如 SN65HVD3082E 之类的现代收发器已经具有失效防护输入、可在0V 差分电压下工作。如果总线上的所有接收器都具有失效防护输入、则不需要失效防护电阻器。

    RS -485总线上的电压不是逻辑电平;重要的是差分电压(通常为±2V);共模电压限制在一定范围内、但无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、

    Gary 您还有其他问题吗、或者 Clemens 为您解答了所有问题吗?

    -鲍比