This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:查找适用于 DP1.4、DP2.1、EDP1.5的转接驱动器支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363616/sn65dp141-looks-for-redriver-support-for-dp1-4-dp2-1-edp1-5

器件型号:SN65DP141
Thread 中讨论的其他器件:TDP2004

您好!

我想问一下对于  DP1.4、DP2.1以及 eDP1.5的任何转接驱动器支持。

请提供建议。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您要查找的转接驱动器是 TDP2004。 此 DP 转接驱动器兼容 eDP1.5、DP2.1和 DP1.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该主题帖。