This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:外部多路复用器/多路信号分离器存在 PCIe 链路接通问题

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373193/ds125br401-pcie-link-up-problem-with-external-mux-demux

器件型号:DS125BR401

工具与软件:

您好、团队!

在 根复合体和端点之间建立一个具有 DS125BR401和多路复用器/多路信号分离器(PI3PCIE3412A)的 PCIe 链路时遇到问题。 转接驱动器和端点之间路径的方框图如下所示:

 

我们知道、绕过多路复用器/多路信号分离器时、链路工作正常。 我们怀疑问题可能是差分对的共模电压。 多路复用器/多路信号分离器具有以下电气特性:

 DS125BR401的数据表 指出输入端接至 VCC (CML 输入)、因此直流分量能够到达多路复用器/多路信号分离器、因为它们之间没有耦合电容器。 对吗? 添加这些电容器是否可以通过隔离直流电压电平来解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器应该位于 DS125BR401 IN 引脚上、如图中所示。 我看到 PET 上多路复用器/多路信号分离器前的电容器。 只需确保我们对连接到 DS125BR401器件的多路复用器器件的输出共模电压进行隔离。

    此致、Nasser