This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1454:端接电阻- VCC 关闭期间的状态

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373684/thvd1454-termination-resistance---state-during-vcc-off

器件型号:THVD1454

工具与软件:

大家好、团队成员:  

为我们的器件提供了内部端接可能性。 如果通过 TERM 引脚启用此功能、则在 VCC 关闭期间是否仍能看到端接电阻?

此致、  
卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    很抱歉耽误您的时间!

    当 VCC = 0V 时禁用终止-器件需要上电才能启用终止。  

    此致!

    Parker Dodson