This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221E 的布局布线长度

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371505/trs3221e-layout-trace-length-of-trs3221e

器件型号:TRS3221E

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

现在我们有一个大 PCB 尺寸设计、它也将 TRS3221E 用于 RS232收发器。

SOC 与 TRS3221E 之间的信号为 UART TX/RX。

根据您的经验、 T1可以使用多长时间的 PCB 布线(在 SOC 和 TRS3221E 之间)、如下所示?

在电路板上、T1 PCB 长度可达50英寸。  

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    我们的 RS -232器件没有直接数字-通常我们建议使用相对较短的布线。 由于输出与 TI 的逻辑器件类似、最大输出约为120mm (~4.7英寸)(源)-因此在50英寸(大于1m)时、您发现问题的概率较大。 这 对于所有 RS -232器件都将是一个问题-具体来说、TRS3221E 不是问题-原因是假定收发器非常靠近控制器、并且 RS -232系统的"长度"位于 RS -232总线上。  

    考虑到这一点、我看到了两种可能的解决方案:

    1.最简单的解决方案是将收发器移到更靠近 SOC 的位置-但我理解这在您的应用中可能是不可能的-如果没有看到第2点。  

    2.在连接到控制器的 TX 和 RX 线路上添加数字缓冲器-基本上允许信号由更强的源驱动。 我在回复中上面链接的源提供了一些有关缓冲器的信息、这些缓冲器构建用于驱动50欧姆传输线(因此需要控制布线阻抗)

    我认为收发器和控制器之间使用50英寸的迹线很有可能–因此我建议将其移近或添加缓冲器、以确保保持适当的信号电平。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克、您好:

    我在回复中上面链接的源提供了一些有关缓冲器的信息、这些缓冲器构建用于驱动50欧姆传输线(因此需要控制布线阻抗)

    ==>我找不到此链接、回复中似乎没有此链接。

    您能否再次共享。或共享缓冲器 PN。 谢谢

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面链接的常见问题解答中的所有三个链接对我都有效。

    所有具有输出阻尼电阻的缓冲器都是大型多通道器件。 在您的应用中、添加源端接电阻器会简单得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、Clemens:

    我找到了"源"链接、正如 Clemens 所说、链接的元件几乎是多通道器件、

    我是否可以使用缓冲器 对 UART 信号的响应时间是多少?

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者任何其它'125或'17或'34缓冲器。

    请注意、RS -232非常慢、因此您实际上应该不需要强大的缓冲器。 如果任何其他器件的输出阻抗小于约50 Ω、您可以添加源端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    该缓冲区应该没有问题。  

    此器件上的输出阻抗不小于50欧姆(通常为100欧姆、但可高达600欧姆)-因此请添加缓冲器。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克、您好:

    由于我们的 PCB 尺寸太大、信号布线将会很 长、因此我们使用具有超低 DF 的 PCB、
    我们团队的计划是这样的 执行 SI (信号完整性)仿真
    我们的 SI 团队需要参数<  容许的插入损耗和迹线损耗的限制>。
    您能否为 TRS3221E (SoC 侧)和提供这些参数  您认为 对我们的 SI 仿真有帮助的其他信息。
    谢谢。
    此致
    Lisa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有为慢速数字器件指定参数(RS -232相当慢)。

    重要的是、任何振铃都不会超过 VIL/VIH  阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门斯:

    重要的是、任何振铃都不会超过 VIL/VIH  阈值。

    =>是否可以模拟这个振铃、或者如何进行仿真、以了解确切的 PCB 迹线长度。

    或者 我应该向我们的 SI 团队分享哪些信息。

    谢谢

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型具有足够的信息来对其进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    CLEMENS 是正确的-对于您的客户所请求的分析类型、用于此器件的 IBIS 模型很可能是我们的最佳选择。

    IBIS 模型现已发布: https://www.ti.com/lit/zip/sllm457 

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、Clemens:

    感谢您的 IBIS 链路共享、我会在我们的 SI 团队检查后立即向您反馈。

    此致  

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    没问题-一旦获得反馈、请告诉我、如果有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    Parker Dodson