This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168NS 与 SN65C1168ENSR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372563/sn65c1168e-sn65c1168ns-vs-sn65c1168ensr

器件型号:SN65C1168E
主题中讨论的其他器件:SN65C1168

工具与软件:

您好!

SN65C1168NS 已停产、建议作为推荐的替代产品 SN65C1168ENSR。 您是否有 SN65C1168NS 和 SN65C1168ENSR 之间的比较数据? 我们想知道这两种模型之间的区别。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我已经把这两款器件放到我们的比较工具里了: 比较产品(TI.com)

    在 SN65C1168下选择了"View Alternates"选项后、唯一的注释是 ESD 保护功能。  

    在"差异"选项卡下、您可以看到 SN65C1168没有 IEC 61000-4-2接触(+/-V)、而 SN65C1168E 规格为+/-8000V。   SN65C1168E 提供 IEC ESD 保护、而 SN65C1168不提供。  

    器件数据表是这两款器件之间进行比较的理想来源。 许多规格看起来相似、但是、可能有细微的差异。 例如、开关特性部分显示了两个器件之间传播延迟的差异。 尽管差异很小、但如果系统设计为符合特定规格、则需要考虑这些类型的规格、以确保新规格符合设计预算。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我需要知道 IC 额定值、运行条件、特性等方面的详细差异、所有这些都没有在比较表中列出。 您能详细说明一下数据表中的差异吗? 一旦我知道哪些项是不同的、我就可以参考数据表。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅数据表、了解 工具中未突出显示的任何感兴趣信息。

    谢谢您、Amy