This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:ESD321DPYR

Guru**** 2882710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371512/esd321-esd321dpyr

器件型号:ESD321

工具与软件:

我计划在当前项目中使用 ESD 二极管(MPN:ESD321DPYR)。

您能否分享8/20us 浪涌所遵循标准的详细信息。

我该如何在结束时验证它

 

此致、

王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    我建议查看我们的 IEC 61000-4-x 测试概述 特色 常见问题页面瞬态要求页面所述。 本文档介绍了测试过程、我相信会解答您可能遇到的任何问题。

    如果您在查看本文档后仍有一些问题、请随时在此处回复!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的答复!!

    我 已经浏览了您共享的文档。 但是我的疑问是、我将测试 ESD 二极管 (MPN: ESD321DPYR ) 、其击穿电压为4.5V。 我正在测试8/20us 浪涌测试。 根据我 在文档中的理解、浪涌脉冲叠加在交流信号上。 但我们的二极管的电压非常低、即4.5V。 所以、在我看来、交流信号本身会对 ESD 二极管造成损害。

    请参阅此器件型号的数据表 请告诉我执行此测试所需的正确设备和程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    您能否分享您所指的 A、C 信号? 这是您保护的信号线上的数据吗? 此交流信号的电压是多少?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我需要在元件级测试二极管的钳位电压、而不是用于设计

    二极管的测试条件 如下、

    1.浪涌:8/20us 脉冲。  

    2.峰值脉冲电流:6A

    在您共享的文档中、似乎 CWG 在交流信号上叠加浪涌。 请参阅文档页号的以下快照 9.

    因此、请建议如何执行此测试、因为我们需要低压直流浪涌测试仪。 因此、请推荐合适的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    我认为下图展示了我们如何进行浪涌测试的测试设置:

    此外、请参阅我们的浪涌测试配置上的以下图片:

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的快速响应。  

    您能否分享零件号/型号 所用的 CWG/浪涌发生器的各个位。

    此致、

    王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    它是 Emtest 的紧凑型 NX5系列。 下面是指向数据表的链接: https://www.ametek-cts.com/-/media/ametekcts/importdata/documents/datasheets/archive/data_sheet_compact_nx5_20202003.pdf?la=en&revision=3c396e51-160b-461b-9d2b-ebdc7459e1be

    此致、

    Josh Prushing