This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:SI (信号完整性)仿真的参数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373659/pca9548a-parameters-for-si-signal-integrity-simulation

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件:PCA9546A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

由于我们的 PCB 尺寸很大并且布线太长、我们的团队计划进行 SI (信号完整性)仿真。

我们的 SI 团队需要<的参数 容许的插入损耗和迹线损耗的限制  >、

对于 I2C 或 I2C 多路复用器、您是否有这些参数值、或者您是否可以提供  您认为 对我们的 SI 仿真有帮助的其他信息。

谢谢

此致

Lisa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未为慢速数字器件指定 I²C 参数(Δ I 非常慢)。

    重要的是、任何振铃都不会超过 VIL/VIH 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门斯:

    您是否还可以为 PCA9548A 和 PCA9546A 共享 IBIS 链路、谢谢

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅产品页面上的"设计和开发"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢克莱门斯