This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811-10EVM:无法连接到 I2C 上的 LP5810

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, USB2ANY, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372829/lp5811-10evm-unable-to-connect-to-lp5810-on-i2c

器件型号:LP5811-10EVM
主题中讨论的其他器件:LP5810USB2ANYLP5811

工具与软件:

我已经为 LP581X EVM 安装了 GUI。

我已将跳线安装在 EVM 上的正确位置。

我手动测量电源电压、以确保跳线正确。

在硬件设置过程中、我在点击 configure & connect 后出现以下错误

"连接到 USB2ANY 控制器、但无法连接到 I2C @0x14上的 LP5810"

我尝试了将地址设置为其他选项0x15、0x16、0x17、但得到了与所选地址匹配的类似错误。

关于如何进行的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您可以向我展示您的 GUI 界面和硬件连接吗? 我可以帮助仔细检查配置、因为我这边没有这个问题。

    或者请直接使用广播模式进行尝试、谢谢!

    您可以在下面看到我的 GUI 界面。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多次尝试后、将多次重新启动程序、最终开始连接。  不确定是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能告诉我您的电子邮件地址、我可以使用 USB2ANY Explore 为您发送另一份测试指南吗? 您可以先尝试、如果有任何问题、请告诉我。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、 您能也给我发一条吗?   

    我的客户也遇到了此问题。  检测到 USB2Any、但无法连接到 EVM。   他们已经探测了 I2C 并看到了 ACK 、但出于某种原因、LP5811始终显示为已断开连接。   

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mark.bortz@collins.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请检查您的电子邮件、并首先尝试附件文件中的步骤。 如有任何疑问、请随时通过电子邮件与我联系。

    如果您仍有问题、也许我们可以召开联机会议来帮助您解决问题。

    BR、Jared