This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:RGB 到 LVDS 转换器

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372777/sn65lvds93b-rgb-to-lvds-converter

问题已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohan:

    此电路板是目前正在测试的新设计还是以前也经过测试的新设计? 如果您测试过这些板中的多个、它们是否都显示相同的行为?

    [报价 userid="609658" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372777/sn65lvds93b-rgb-to-lvds-converter "]LCD 屏幕上100欧姆差分阻抗

    接收器具有此100欧姆差分端接? 是否也在电路板上进行了测量?
    此外、如何验证 LVDS 的布线阻抗?

    各层之间是否有连续的接地平面?
    布线宽度是否始终相同?  从图像中可以看出、如果它们的宽度都相同、则不能完全清楚、并且过孔附近可能会出现不连续的情况。  

    所有 LVDS 对是否具有 大致相同的振铃波形(与您共享的图像相同) 、或者其中一些 LVDS 对的性能是否更好?

    LCD 显示屏是否也存在任何问题?


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohan:

    这是 在多个板上和所有 LVDS 对上观察到的、因此我还有几个问题:

    [报价 userid="609658" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372777/sn65lvds93b-rgb-to-lvds-converter/5243984 #5243984"]L1是 L2接地平面参考、L10是第9层接地平面参考[/QUOT]

    1. 这些信号旁边的层中是否有分割平面或它们是否是实心接地?  

    2.您是否对 LCD 连接有任何疑问或问题? 他们是否对 LVDS 布线有任何参考设计或布局建议? 您能告诉我们什么是 LCD 显示屏 TCON 或连接器吗? 您发送的原理图上似乎有一个插座、另一端是什么? 是否有柔性电缆或适配器板用于连接它们?

    屏幕显示像素化图像


    3.对于液晶显示屏视频,你可以分享一张照片吗?  

    4、将 RGB 信号放入设备中,满足信号完整性要求  

    我将与团队进一步讨论布局、并在星期五之前回复您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohan:

    为了缓解当前电路板上的这个问题、可以归结为运行 LVDS 的频率处的阻抗不匹配。   除了满足数据表规格并以 EVM 作为参考之外、我们不会提供具体的建议、因为这来自验证数据。

    如果您可以灵活地 尝试为 LCD 显示屏使用其他型号、或者使用100欧姆差分电阻从外部端接该显示屏并测量这些信号。

    是的、我们可以继续离线讨论。 我会给您发送电子邮件。

    此致、
    Ikram