This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2929650 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371878/ds320pr1601-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:DS320PR1601
Thread 中讨论的其他器件: DS320PR810

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 TI 网站中找不到 SI 模型和文档。

请帮助我们提供。 我们有新的项目应用程序。 谢谢。

BR、

Helen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helen:

    请接受我朋友的请求并告诉我,我会通过直接消息将文件发送给您。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请帮助将文件发送给我。 谢谢。

    BR、

    Helen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helen:

    只发送了一条消息。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

     DS320PR810_822_Model 是否与 DS320PR1601相同? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helen:

    该模型使用相同的基础器件、但封装不同、810型号具有8个通道、而1601具有16个通道。 它们有相似之处、您可以使用 DS320PR810_822模型作为参考、但如果您要在 DS320PR1601中进行设计、则不能作为基准。

    此致!

    Nick