This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ethernet-SW:Ethernet-SW

Guru**** 2535600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373632/ethernet-sw-ethernet-sw

器件型号:以太网软件

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们有两个 Infineon 的 Hotlink 收发器 IC (器件型号为) CY7C9689A-AXC CYP15G0101DXB-BBXC 在过时的旧电路板中。 您能否建议功能等效的替代方案。

我们正在研究用于医疗应用的电路板的 Re 设计

此致、

Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puspam:

    我将此主题重新分配给正确的业务部门、您应该会在一天左右内得到他们的解答。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puspam、

    我们的(接口收发器)产品系列中没有任何 与这些器件的引脚对引脚匹配的器件。 在这里、我将加入我们的 LVDS 专家、看看他们是否可以提供帮助、但我不相信我们会有完全匹配的产品。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puspam:  

    正如 Eric 提到的、LVDS 产品系列没有 P2P 解决方案来替代此器件。

    以下是 LVDS 产品系列 可能提供的相关功能: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    您可以考虑在 E2E 论坛上向 FPD-Link 组提出问题。  这里是 该产品系列的链接: FPD-Link 串行器/解串器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、Amy