This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028A:器件未通电时存在 LVDS 输入

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373457/ds90lv028a-lvds-inputs-present-while-device-is-not-powered

器件型号:DS90LV028A

工具与软件:

您好!

当器件未通电时、器件输入端存在 LVDS 信号、您有什么问题吗?

数据表规定"LVDS 输入端断电高阻抗"、接收器输入电压的建议运行条件为 GND 至3V、与 VCC 无关。

数据表中还有一个注释:"该器件在接收器输入电压高达 VCC 的情况下工作、但超过 VCC 会开启 ESD 保护电路来钳制总线电压。"  这可能是长期可靠性问题吗?

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我正在检查这一点、明天我会回复您。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    假设输入处于建议的工作条件内、则不存在器件老化或损坏的问题。

    请注意、输入电流规格(输入电流规格)是使用 VCC = 0V、VIN = 3.6V 测试 到差分引脚的。 (数据表第5页)

    如果器件在使用输入但未通电的情况下运行、这是预期的可测量电流。

    希望这有助于澄清! -Amy