This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:有关设计指南和放大器的咨询、操作

Guru**** 2901670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373851/sn65hvd3082e-inquiries-on-design-guide-operation

器件型号:SN65HVD3082E

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户对 RS 485有几个问题、您能否就以下问询提供您的反馈?

提前感谢您的支持。

1.我们有没有更详细介绍以下主题的设计指南或材料?

2.假设没有端接电阻器、  

2A 脉冲 A 和 B 的 Vpk-pk 是否与 Vcc 相同?

2-B. 差分电压 A-B 是否从-Vcc 摆动至+Vcc?

从数据表中、我认为不会出现这种情况、但我不太明白为什么...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.图9只显示存在接地差时、您可以在高环路电流或高共模噪声之间进行选择。

    2、许多驱动器输出端具有串联二极管以防止反向电压、因此您不会看到总线上的整个电源电压。 这是允许的、因为 RS -485标准要求驱动器在一个54 Ω 负载上产生至少±1.5V 的电压;对于较小的负载、没有更高的电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    1.这就是我们关于接地电位差及其如何应用到 RS -485系统的信息。 当我们为 RS -485进行培训时、这就是我们共享的信息。 除了系统中的接地布线权衡之外、真的没有更多需要分享的了-如果您有任何更具体的问题、我很乐意查看它们。  

    2a)当没有终止时、"A"或"B"上的电压将不是 VCC。 这有两个原因、第一个原因是需要考虑 VCC 和输出之间存在二极管压降、并且总线本身会消耗一些电流(取决于总线上的收发器数量-满载总线将具有相对较大的负载、因此即使在满载总线上没有终端、也会产生非零 mA 电流电平-但端接很可能会使 VOD 降低)

    2b) RS -485的差分电压平衡-因此逻辑1和逻辑0应具有相同的电压幅度、但极性相反(标准允许逻辑电平幅度的差异高达+/-200mV)。 因此、对于逻辑低电平和逻辑高电平、您应该都具有相同的电压幅度(在+/-200mV 范围内)。 由于点2a 中的原因、它不会是 VCC -即使没有端接、VCC 和输出之间也会存在损耗(总线上的每个节点都请求二极管压降和电流)

    需要注意的是、该器件不会产生小于 GND 且相对于 GND 的信号。 我的意思是、如果您发送的是逻辑低电平、这意味着"B"引脚将变为高电平而"A"引脚将变为低电平 、则差分电压(在 w.r.t B 处测量)将为负、但如果您在"A"和"B" w.r.t GND 处单独进行电压测量、它们都将>= GND。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    Parker Dodson