This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E004:ESD 放电路径

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373989/tpd6e004-esd-discharge-path

器件型号:TPD6E004

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用控制单元为我的用例开发一个信号开关电路。  

请在下面查看我的 PCB 的电源图

USB 和以太网(在 MSP432中)的屏蔽层连接到机箱接地、ESD 保护二极管放置在连接器附近。  

输入电源以 DGND 为基准、而电路中还有一个以 GND_ISO 为基准的隔离式电源。

上面显示的 PCB 也将连接到载板 PCB。

1. ESD 二极管应放置在何处、因为此 PCB 将连接到载体 PCB。 (在控制 PCB 或载波 PCB 上)

2.连接器中的静电应通过 ESD 二极管进行旁路。 ESD 二极管必须连接到哪个接地端- DGND/GND_ISO 或机箱 GND?

3.由于 ESD 二极管连接到同一机箱接地端、隔离是否会受到影响?

请在这里为您提供有关此问题的支持

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    请在下面查看您的问题答案:

    1)理想的 ESD 二极管位置应尽可能靠近连接器。 如果连接器位于控制 PCB 上、则建议将二极管放置在该板上、如果连接器位于载板 PCB 上、则将其放置在该板上。 它可能过于稳健、但如果担心 ESD 进入两个电路板之间、那么您可以将 ESD 放置在两个 PCB 上。  

    2) 2)机箱接地是推荐使用的接地。 以下是我们其中一份文件的摘录:

    "为 TVS 提供机箱接地、该接地与电感造成的数字和/或模拟接地分离、可以很好地防止 ESD 相关故障。 然而、在多个接地平面上布线高速电路时、这会带来巨大的挑战。 因此、许多设计对受保护电路使用公共接地...  地面接地机箱的电气连接、如用于机箱螺丝的 PCB 接地通孔、直接靠近 TVS 接地和 ESD 源的接地(例如、连接器屏蔽层)、为受保护 IC 处的接地偏移保持在最低限度提供了合理的方法。"

    3) 3)我认为隔离不应受到影响。  

    如果您有其他问题或评论、敬请告知。 此外、这是指向可能有用的类似主题的链接。  

    此致!

    McKenzie