This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:以太网链路停止启动

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373275/dp83867is-ethernet-link-stopped-coming-up

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好、团队成员:


我们的设计中使用了 DP83867ISRGZ 以太网 PHY、但仍然会遇到链路建立问题。 之前一直建立的链路、但经过几次下电上电后、不再建立。 我包含了 PHY 寄存器值以供您参考。

e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_registers.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varshini:

    感谢您提供注册日志。 这似乎是工作案例的日志(寄存器0x1 = 796D、链接已建立)、您是否还可以发送非工作案例的寄存器日志?  所需的链路速度是否为1000Mbps? 您的测试设置中的链路伙伴是什么?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    给定的寄存器日志来自非工作卡本身。 尽管日志表明链路已建立、但实际上并未建立。 在功能卡上、发出'ifconfig '命令会导致出现"Connection is established"消息。 但是、所示的卡不会发生这种情况、我们无法执行'ping'或执行其他命令、例如'scp'。 请查看随附的图片。

    是的、所需的链路速度为1000Mbps、链路伙伴为以太网壁式插孔/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/eth_5F00_issue.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varshini:

    感谢您的澄清。 另一个简短的问题是、当卡不工作时、寄存器0x1指示链路良好、您是否还可以运行"ethtool -eth4"来检查链路状态是什么?

    此外、有多少电路板  受此问题的影响?

    此致、

    Alvaro